This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:光耦合器的增益和相位:SLUA535A

Guru**** 2509475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193265/ucc2897a-the-gain-and-phase-of-the-opto-coupler-slua535a

器件型号:UCC2897A

您好!  

电压。 96在应用手册 SLUA535A 中、我在 MATLAB 中绘制了波特图。 图24显示了不同的幅度。 我在下面给出了快速参考  

>> GOP =((2e3)/(1/(((1/499)+(1/(51.1+(1/(s*8.2e-9)))))) *(1/(1+(2 * pi*30e3)));
>>波特(GOP)

  

请澄清这一点。  

谢谢、此致

Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umamaheswararao、

    您似乎在 这里打开了类似的话题 、因此我鼓励您继续与 Eric 进行讨论。 关于 Matlab 的波特图与 TI 在 SLUA535A 中展示的结果、两者的转角频率似乎接近相同 的频率、但两者之间存在幅度差异。 您在 Matlab 代码中的值看起来正确。 假设您的频率响应正确、我会说  SLUA535A 公式和所示波特图之间存在差异。 感谢您重点介绍并通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我将与 Eric 沟通。  

    此致

    Umamaheswaraaro