This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:VGS 信号低电平

Guru**** 2384070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192956/ucc21530-vgs-signal-low-level

器件型号:UCC21530

您好!

我驱动一个 Si MOSFET。 它没有功率传输、也没有漏极电压。

我附加了测试电路图和 Vgs 波形。 MOSFET 的 Vgs 不接近于零伏。 它为1、28V、其上限为13、95V。

请按如下所示进行检查。 请就此发表评论吗? 为什么低电平不接近于零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    根据您的原理图、引脚14可能会浮动?  或者、您是否将15V 电源连接到 VDDA (引脚16)、并将电源的相关接地连接到 VSSA (引脚14)。  

    当一个高电平时、输出应该非常接近施加到 VDDA 的电压、当一个低电平时、输出应该非常接近施加到 VSSA 的电压。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我将进行检查。  

    当我将电阻器连接到 OUTB 时、OUTA 的低电平也会降低。 请就此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    您能否发布更多原理图? 我没有足够的信息来根据您发布的内容进行评论。

    您是否查看过数据表的应用部分? 我认为阅读这篇文章将帮助您弄清这里发生了什么。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    我解决了这个问题。 我的示波器端口损坏。 我使用了另一个示波器、没有问题。

    谢谢你。