This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:用于 HBES 应用的数据总线配电

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2121, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193522/tps2121-data-bus-power-distribution-for-hbes-applications

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:TPS2662TPS2660

您好!

我们制造家庭和楼宇电子系统、这些系统通过运行在该物业的数据总线传输数据和电力(15V)。 总线连接各种器件(例如 PIR 传感器、照明开关/控制面板等)连接到各种设备位置。

我正在研究使数据总线和配电更加稳健和具有故障冗余的方法。 我们目前实现这一目标的一种方法是使用战略性定位的中继器拆分数据总线、将系统分解为多条总线、并为每个"分支"提供电流限制、 这样、任何单一故障都不会导致整个系统停机、诊断/修复故障就像它所能做到的那样直观。  

我的第一个关注领域是您是否认为电子保险丝适合为数据总线电源输出(PN:TPS2662及类似产品)提供保护(以及可能的电流监控)。 每根电缆的运行距离可能为100-500m、每台设备可在大约500mW - 1W 的条件下为10个左右的设备提供服务。 额外的反极性保护将有助于防止某些接线故障、这是我们长期支持的最常见安装问题。  

第二个关注领域是使用电源多路复用器(TPS2121)为网络提供备用电源、这样、如果一个电源发生故障、客户端就不会失去对其家庭系统的控制、并且可以提出服务请求。

我所见过的大多数参考设计都将这些器件的重点放在了比我建议的更接近负载的位置。  如果您能评论这些设备的适用性、并分享一些精彩绝伦的智慧的话。

非常感谢、

Henry。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、  

    关于电源多路复用器 TPS2121、通常对于高电感负载或热插拔事件、我们建议使用 TVS 二极管来防止电压瞬变、如 TPS2121数据表第32页和以下内容所述。 然而、100-500m 电缆的电感和电容非常显著。 我不确定在驱动该负载时、振荡会产生什么影响、尤其是在没有负载匹配的情况下。  

    我们确实提供具有输入和输出 TVS 二极管的评估模块、可用于在您的设置下测试此应用。  

    可在以下位置订购: https://www.ti.com/tool/TPS2121EVM-023

    我的同事 Kunal 将评论 TPS2662应用。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、亨利

    您可以查看 TPS2660。 它提供反极性保护,IMON 引脚用于监控电流。

    此致

    Kunal Goel