This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:锁存反向电流阻断

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190467/tps25944l-latching-in-reverse-current-blocking

器件型号:TPS25944L

您好!

我们有以下有关 TPS25944L 的问题。

  1. 如果发生反向电流阻断、器件是否会将 FLT 引脚置为有效?
  2. 如果发生反向电流阻断、器件会锁存吗?

我能够在数据表中确认 FLT 输出将在反向电流阻断中有效、但我不确定这种情况下的锁存。 请给出建议。

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kyle、

    是的、 FLT 输出将在反向电流阻断条件下有效、但不会闭锁。 当输入电压超过输出电压 V ( FWDTH)时、器件将恢复运行。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    因此、在这种情况下器件不会闭锁、 但 ECB 输出的故障信号是否会保持低电平锁存以指示存在反向电流事件?

    我们 正在尝试弄清楚为什么 FLT 信号在上电时保持低电平、而此时它应该变为高电平。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kyle、

    FLT 有效以指示反向电流事件、但不会保持锁存为低电平。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢你。 另一个快速问题...

    根据 TPS25944规格:

    • PGOOD 用于驱动 OVP
    • PGOOD 高电平将从器件上的 OVP 置为有效
    • PGOOD 低电平将使从器件处于活动状态
    • PGOOD 是开漏驱动器
      即、驱动器必须处于激活/驱动状态、才能将电源断言为"不好"

    问题:

    • 当 IN1下降(零)时、主器件如何将 PGOOD 驱动为低电平?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    即使   器件的电源 IN1被移除(VIN -> 0V)、PGOOD 仍保持低电平。  为了实现这一点、我们实施了一种专有设计方案、通过 PGOOD 上拉从 Vout 获取功率。

    此致、

    Rakesh