This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:工作电压 UVLO 问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187933/lm2623-work-voltage-uvlo-issue

器件型号:LM2623

您好、先生、

我们是否可以知道导致这种情况的原因?

它的工作电压不会低于2.0V 输入电压。

当输入电压超过1.1V 时、该直流/直流转换器应该工作。

当我们尝试将 C5的值从4.7pF 更改为2.2pF 时。

一个电路板状态变为工作电压高于1.1V、工作电压不低于1.1V。

一个电路板状态变为工作电压超过1.56V、工作电压不低于1.56V。

请帮助公司、感谢您的支持。

所附的原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../2821.LM2623.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我正在检查、并将在明天向您提供反馈。

    只有两个问题:输出电流是多少? "不起作用"是否意味着输出电压无法调节至5V、或者器件无法启动且无输出电压?

    谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    很抱歉、在获得更详细的信息之前没有太多进展。

    我 将於明日开始农历新年假期,并会在假期结束后继续进行进一步分析。

    请告诉我这一问题是否对客户来说非常紧急。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    要进一步检查 UVLO 问题、您能否提供更多信息? 例如下面显示的两个问题。

    两个问题:输出电流是多少? "不起作用"是否意味着输出电压无法调节至5V、或者器件无法启动且无输出电压?

    此致

    Lei