This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792发热

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192331/bq25792-bq25792-heat-about

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM-01

你(们)好

我正在使用 USB-PD-chg-EVM-01。

但是、BQ25792在以2A 电流为电池充电时变得非常热。 

我想根据 bq25792的充电电流了解温度。 

 

此外、我想知道 BQ25792的温度是否高于正常工作的温度数度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    IC 加热是功率损耗和通过 IC 焊接的金属散热的函数。  数据表热性能表中的 RthetaJA 以摄氏度/瓦为单位、可用于估算芯片发热、但仅当 PCB 为非常特定的类型和尺寸时才有用。  如果您可以在 SYS 上提供输入电压、电池电压和负载、我可以查看 EVM 热性能数据以了解类似设置。  

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我使用的是4S1P 电池、电压为12.8V~16.8V。

    VSYS=12V

    USB C 型输入电压= 5V。

    USB C 型充电电流= 2A

    我正像这样设置。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    在 EVM 上、当 VBUS=5V 且最大 IINDPM =3.3A 时、VBAT=12V 时的最大充电电流为1.5A、此时 TDIE = 120C;  当 VBAT=16V 时、 TDIE = 120C 时、最大充电电流为0.9A。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    当 tdie =大于120C 时、BQ25792是否会断裂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    充电器具有热调节环路、可在芯片温度达到 I2C 寄存器中设置的热调节温度时降低输入电流。  最高和默认值为120C。  IC 的额定温度最高可达150C

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    您是否有适合 bq25792的散热器? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    不幸的是,我没有。  从 QFN 塑料封装顶部吸收热量通常没有太大帮助。  预计通过焊接到大铜平面上的 IC 引脚将散热。

    此致、

    Jeff