This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-FOR-TI:WARNING (ORPSIM-16534):将 ITL4的高值用于速度级别>0可能会增加总仿真作业时间。

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187757/pspice-for-ti-warning-orpsim-16534-using-high-values-of-itl4-for-speed-level-0-may-increase-total-simulation-job-time

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:LMR33630TINA-TI

大家好、我想知道如何加快这个运行仿真的速度?  

因为我需要快速查看结果、但相反、负载结果太慢。  

请告诉我运行仿真运行缓慢的原因是什么? 谢谢你  

  e2e.ti.com/.../lmr33630_5F00_test-standard_2D00_2023_2D00_01_2D00_17T01_2D00_01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ihzany、

    请允许我花些时间来了解您的设计。 这与 LMR33630提供的参考设计是否相同?

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 仅更改电阻器的值  

    但是、在10ms 的仿真过程中、需要1小时  

    我的高级主管很生气、为什么 PSpice for TI 比 TINA-TI 花费太长的时间来进行模拟比较

    请尽快解决此问题

    请为另一个仍未解决的问题提供解决方案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ihzany、

    我注意到有一些自定义仿真配置文件设置会减慢您的仿真速度:

    • 分析选项卡:0.4秒对于仿真时间来说过长。 请使用毫秒级的值。 较长的仿真时间本身会花费较长的时间。
    • Analysis (分析)选项卡:您将最大步长设置为80ms、这非常大。 这是不现实的、因为开关频率似乎约为1MHz。 原始 sim 设置为20ns、但这不是必需的。 请将此字段留空、仿真器将在内部设置适当的值。
    • 选项选项卡:在模拟仿真->常规下、ITL1、ITL2和 ITL4已从默认值更改。 请重置为默认值(列于最右列)
    • TINA-TI 是一种"更快"的仿真器、因为它的精度较低。 如果需要、您可以修改 PSpice for TI 中的精度设置。 但是、请注意、您可能会看到略有不同的结果。 我将 VNTOL 更改为100u、将 ABSTOL 更改为100N。 (请参阅上图)由于您使用的是高电压和高电流、因此放宽这些值不应成为问题。

    这些设置应用于参考设计或任何基于该设计的设计。

    我会将此主题传递到产品线、以检查您的设置并提供有关该模型的任何见解。  

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、  

    我会就您的 aswer 作出回应:

    分析选项卡:0.4秒对于仿真时间来说过长。 请使用毫秒级的值。 较长的仿真时间本身会花费较长的时间。 (如何将其更改为毫秒? 因为我根据汽车制造商的 ISO 标准进行仿真、因此无法更改)

    2、 分析选项卡:最大步长设置为80ms、非常大。 这是不现实的、因为开关频率似乎约为1MHz。 原始 sim 设置为20ns、但这不是必需的。 请将此字段留空、仿真器将在内部设置适当的值。 (好的、但这仍然没有解决我的问题)

     选项选项卡:在模拟仿真->常规下、ITL1、ITL2和 ITL4已从默认值更改。 请重置为默认值(列在最右列中)(我更改了它、因为它需要解决 ORPSIM 问题)  

    TINA-TI  是一种"更快"的仿真器、因为它的精度较低。 如果需要、您可以修改 PSpice for TI 中的精度设置。 但是、请注意、您可能会看到略有不同的结果。 我将 VNTOL 更改为100u、将 ABSTOL 更改为100N。 (请参阅上图)由于您使用的是高电压和高电流、因此放宽这些值不应成为问题。 (精度较低、但我们可以更快地执行测试、当我们进行设计验证、计算和仿真时、结果不会太远、但它的工作速度更快、我们可以工作到50秒、而不会太慢! 我们可以根据 ISO 标准使用 TINA-TI、因此请帮助我回答这个问题、为什么它无法在0.4秒内工作? 这真的需要太长的时间。 如果您说它更准确、我们不能接受这种回答、谢谢)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 我们将尽快回答您的问题。  

    此致、

    里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TINA-TI 和 PSPICE for TI 具有非常不同的仿真引擎来解决电路。 TINA-TI 之所以“快速”,是因为它可以突破角。 虽然许多用户都在寻找“快速”解决方案,但 TINA-TI 采用的快捷方式有时会导致不准确。 TI 库中的许多模型都是理想化的、包括不连续性或急剧转换。 TINA-TI 可能会由于其快捷方式而很好地处理这些问题、但会导致精度降低。 PSpice for TI 不会使用同样多的快捷方式、但这并不意味着 PSPICE for TI 未进行优化。 PSpice for TI 针对更真实的模型进行了优化。 例如、在 TINA-TI 中、理想的阶跃函数的处理方式可能优于在 TI 中处理的 PSPICE。 然而、复杂和连续模型在 PSPICE for TI 中得到了良好优化。 无法请求0.4秒的“快速”模拟。 器件的数据表显示最小频率为400kHz。 基于奈奎斯特速率、TI 的 PSPICE 需要至少320、000倍的步长才能运行仿真。

    此致、

    里奇