This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:备用电压

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188782/tps65910-backup-voltage

器件型号:TPS65910

您好!

我想 在器件关断时使用超级电容器备份 TPS65910的 RTC。 为了保持 RTC 信息、VBACKUP 上所需的最小电压是多少? 数据表对此似乎不太清楚。 我假设最小电压为1.9V、但即使在较高的电压下、RTC 似乎也会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kntxp、

     请参阅从数据表复制的以下部分。 最小 VBNPR 阈值为1.9V。  当 VBACKUP=1.9V 时、请仔细检查 VRTC 是否应打开。  

      6.6备用电池管理
    该器件包含一个备用电池开关、可将 VRTC 稳压器输入端连接到主电池
    (VCC7)或备用电池(VBACKUP)、具体取决于电池电压值。
    然后、只要输入电压处于高电平、VRTC 电源就可以在备份状态期间保持
    足够(>VBNPR 阈值)。 低于 VBNPR 电压阈值时、器件的数字内核被置位
    由内部信号 POR (上电复位)复位。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    感谢您的回答。 当电压降至2.15V 以下时、RTC 似乎已失去备份。 如何解释这种行为?

    我们在一定程度上接受了增加的阈值、现在将 BBSEL 寄存器设置为11b、尝试将我们的超级电容器充电至5V、而不是3.3V。 但是、我们担心数据表 BBSEL 寄存器中的注释:

    (1)注意:•BBSEL = 10、00或01用于为电池充电、或用于•为电容器充电的超级电容器 BBSEL = 11用于为电容器充电

    为什么 BBSEL=11仅用于为电容器充电、而没有超级电容器? 使用 BBSEL=11时、是否有可能损坏超级电容器或 PMIC?


    kntxp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kntxp、

      当超级电容器的电压仍大于1.9V 时、您能否测量 VRTC 输出? VRTC 应为1.8V、RTC 功能继续工作。  

     有关更多详细信息、请查看数据表的"6.6备用电池管理"部分。

     我将与其他团队成员核实您的最后一个问题、然后稍后回答。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当备用电压为2.094V 时、RTC 工作正常(VRTC=1.81V)

    当备用电压为2.068V 时、RTC 不再工作(VRTC = 0V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kntxp、

     该单元似乎存在备用电路问题。

     与总共多少个电路板(问题率)相同的问题有多少个单元?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我已经测试了5个器件中的5个器件、它们显示了等效的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kntxp、

     我明天将在我可以找到的 EVM 上执行相同的测量、然后向您提供更新。  

    谢谢!

    Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    您是否已经有一些测量结果?

    您是否与您的团队成员一起检查了有关 BBSEL 寄存器的问题?

    谢谢你
    kntxp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kntxp、

     是的;我的测量结果与您的测量结果相同。 我们可能需要在下一次数据表 更新中将1.9V 更改为2.1V。   

      关于 BBSEL 寄存  器、当 BBSEL=11时、充电器输出最高可达5.5V 的 VBAT。 通常、纽扣电池最高可达3.6V 、而超级电容器约为4V; 因此、仅 使用高于6.3V 的电容器 进行 VBAT 电平充电。  

    谢谢!

    Phil