This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:VSET 的电阻器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ24004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190051/bq25171-q1-resistor-for-vset

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ24004

大家好、

在数据表的表7-2中、可以说11k Ω 电阻器用于为 2节 LiFePO4设置7.00V。

我的客户可以使用11k 欧姆为2节锂离子电池设置7.00V 吗?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们不建议使用此配置。  

    客户的要求是什么?他们为什么考虑11k 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    贝氏是客户的用例。

    [用例]
    ・配置:2节串联锂离子电池、用于备用电源
    ・μ V 输入电压:8V (7.79~8.53V)
    ・Ω 充电电压:7V
    ・μ A 充电电流:800mA
    ・μ A 放电电流:最大650mA
    ・放电时间:40秒
    ・μ A 电池容量:7.22mAh  

    他们希望使用2节串联锂离子电池配置将充电电压设置为7V。 因此、他们认为应该将11k Ω 电阻器放置到 VSET 上。

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我检查一下这个、 然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们认为这将形成 BQ25171的观点:

    电池将充电至7V,电流将下降至终止值,单元将进入充电完成-- 171将看到它对 LiFePO4充电周期的期望。

    V-BAT_LOWV 2.0V 与2.8V 间的关系。

    V-BAT_SHORT 1.2V 与2.2V 间的关系。

    VSET 的104% V-OUT_OVP–插入电池时、可能会指示故障(4.2V 与3.0V)。

    但不确定电池的瓶胚如何仅充电至每节电池3.5V,需要对此进行评估。  

    电池容量是7.22mAh 还是7.22Ah?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论。

    "V-BAT_LOWV 2.0V 与2.8V 间的关系。"

    这与是否意味着: LiFePO4的 V-BAT_LOWV 为2.0V、锂离子电池的 V 为2.8V?

    对于您的问题、电池容量为7.22mAh。

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是-"V-BAT_LOWV 对于 LiFePO4为2.0V、对于锂离子电池为2.8V?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。

    BTW、如果 不使用 BQ25171-Q1、另一个建议的电池充电器是什么?

    [用例]
    ・配置:2节串联锂离子电池、用于备用电源
    ・μ V 输入电压:8V (7.79~8.53V)
    ・μ A 充电电压:7V (< 7.365V = Vin_min:7.79V–VDD_TYP:0.425V)
    ・μ A 充电电流:800mA
    ・μ A 放电电流:最大650mA
    ・放电时间:40秒
    ・μ A 电池容量:7.22mAh

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    查看 BQ24004/005/006。

    它们是双节线性充电器、高度集成的解决方案。  压降电压约为0.5V。