This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关于 BQ78350两个问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193167/bq78350-r1-about-bq78350-two-question

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQ76930

尊敬的 TI 专家:

我现在使用 BQ78350+BQ76940设计具有12S 低侧驱动器的电池管理系统。 我有两个问题要问:

关于 bq76930/76940 EVM、使用预充电功能时、我看到使用一 个 MMBTA92、一个300V PNP 晶体管、 为什么选择非常高的电压晶体管?

2.关于通信线路保护组件的另一个问题

在 SLUSE05第21页中、有以下描述

用于保护 BQ78350-R1A 通信引脚免受 ESD 影响的5.6V 齐纳二极管必须尽可能靠近电池组连接器。 这些齐纳二极管的接地端必须返回到 PACK(–)节点,而不是低电流数字接地系统。 这样、ESD 就会尽量远离敏感电子元件。

目前我使用低侧控制、我使用 TI TPD1E10B06DPYT、它应该连接电池组?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有特定要求该晶体管的额定电压为300V。

    请将钳位二极管连接到电池组-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢