This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 无线充电板输出/接收电压问题

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189861/bq51013b-bq51013b-wireless-charging-board-out-rect-voltage-issues

器件型号:BQ51013B

尊敬的 TI 支持团队:
我一直在使用 BQ51013B 无线充电板。 我已经查看了数据表和参考电路并提出了此原理图。
我已附上下面的原理图。 两张图片是相同的电路(第二个原理图中仅修复了下面提到的 Comm2、Clamp2和 Boot2错误)、其中一张图片只是使用更合适的原理图符号连接。
当我测量 RECT 和/或 OUT 引脚时、我无法获得可用的稳定电压。 我还连接了线圈输入的信号、
AC1、AC2、FOD、Chg、OUT 和 Rect。 COMM2、CLAMP2和 BOOT2在第一个原理图中连接到 AC1而不是 AC2、但我已修复了电路板上的这些错误。

我从一个参考设计中获取了 IN1上以及 IN1和 IN2之间的并联电容器、该参考设计使用的线圈比我的线圈高0.5 - 0.8uH (工作电路上为7.5uH)。
我想使用这些值测试电路、稍后再进行改进。 我希望这种轻微的不匹配只影响效率、而不影响效率
电路的行为。

我正在使用 Samsung Galaxy Watch Charger。

如果您在我的设计中发现任何可能导致此问题或需要更多信息的错误、请告诉我。
此致、
卢卡斯

用于电路板的原理图(电路板上修复了 COMM2、CLAMP2和 BOOT2问题):

相同的原理图、只是具有更好的原理图符号:

IN1:

IN2或 AC2:

输出:

RECT:

CHG:

FOD:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    仔细检查 RECT 信号范围捕获、应为全波整流 AC1和 AC2。  应该是正直流信号。

    发送有关线圈、尺寸、LS 和 L 的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用新的芯片更改了芯片、现在在 RECT 引脚上有一个信号。 仍然不是可用电压、但最终取得了一些进展。 图中显示了 AC2和 Rect。 从工作原理图中、我复制了 AC1和 AC2并联电容器。 该原理图使用7.5uH LS 和1.5 L。 我的线圈有6.5uH LS、没有有关 L 的信息。 我知道线圈非常小。 我找到了一个新的25uH 电容器、并计算了该电容器的 C1和 C2。  当我在该设计上获得某种可用的电压时、我将使用新线圈更新原理图。 为什么电压平均约为200mV?  充电器的信号是怪异的还是正常的?

    此致、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我还注意到、我的 OUT 信号未进行整流。 图像信号 Rect 和 Out。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    信号看起来仍然很奇怪--见所附的示波器捕捉。

    您使用的是什么 TX?e2e.ti.com/.../0755.bqTESLA-FAQ_2D002D00_Start-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 AliveXpress 的便宜线圈。 我刚刚订购了两个新线圈和一个新的无线充电器。 我已经收到了充电器、但尝试过、没有成功。 我现在在等待线圈。 如果这无法解决我的问题、我将对 PCB 重新排序、并使用新组件再次尝试、并修复了 PCB 上的一些问题。  

    您是否注意到原理图侧有任何明显的问题/错误?

    便宜的线圈:

    https://de.aliexpress.com/item/1005002877244647.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.73345c5fI4tGJI&gatewayAdapt=glo2deu

    新线圈:

    www.digikey.at/.../5050821

    https://www.digikey.at/de/products/detail/tdk-corporation/WT505090-20K2-A10-G/4702660

    全新无线充电器:

    www.amazon.de/.../ref=sr_1_8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Wurth-Elektronik 线圈(760308103206)是最好的、但7.5 μ H 的 L 值有点小、尺寸(28.9mm X 15.7mm)较小。  当您让装置工作时、可以减少线圈。   其他 Wurth 线圈,760308103204 -- 16.7uH 38.5mm X 30.5mm,760308103203 -- 12uH 48mm X 32mm,760308103202 -- 12uH 48mm X 32mm

    Anker-Kabelloses 的收费看起来不错。

    TDK -- WT5090-20K2-A10-G 是一个 TX 线圈,您是否正在尝试用作 RX 线圈?

    AliExpress 似乎也是 TX 线圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经焊接到  Wurth-Elektronik 线圈(760308103206)中、但它没有帮助。  

    [引用 userid="8507" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189861/bq51013b-bq51013b-wireless-charging-board-out-rect-voltage-issues/4497686 #4497686"] TDK -- WT5090-20K2-A10-G 是 TX 线圈,您是否尝试用作 RX 线圈?

    我不知道线圈的 TX 和 RX 配置不同。 是的、我使用了 Aliexpress (TX-Coil)作为 RX 线圈、但正如我提到 过的、我将其切换到了新的线圈。

    您还有其他我可以尝试的想法吗?

    否则,我只会订购带有“全新”部件的新版本 PCB (我 做的一些修复可能无法正确连接或其他问题)。

     我真的很感谢迄今为止的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    使用 Wurth 线圈(760308103206)。

    检查 RECT 引脚上的电压、查找 TX 数字 ping 期间的振幅是否大于 UVLO (2.7V)(长约80mS)。

    RX 应尝试使用数据包进行应答、并使通信持续进行/电源保持在80mS 以上。

    如果振幅较低、请检查调谐和连接。

    如果您在其上没有看到通信关闭、请检查通信电容器、它们的值可以增加到大约68nF。