This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:关于电感器选择

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193584/lmr36510-about-inductor-selection

器件型号:LMR36510

大家好、

我的客户对电感器选择有几个问题。 请您回答这些问题吗?

9.2.1.2.3电感器选择、

  • I_OUTmax 是电路的最大电流吗? 还是电感器额定值的最大电流?
  • K=0.4、由20%至40%的范围确定。 这个数字是如何选择的?

  • 中的 K*I OUTmax 是否 与 ΔI DC-DC 中的 Δ_L 相同?
  • 当输入电压:27V~48V 时、输出电压:24V、输出电流:0.05A、K = 0.4。 使用上面的公式、它计算出电感器的理想值为 L=1500uH。 但当我们使用 WEBENCHRegistered电源设计器时 ,建议电路中使用 的电感器为68uH~100uH。 为什么 L 值与计算不同?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi 您好!

    常数 K 表示设计的电流纹波百分比。 已将 K 值从0.2设置为0.4、作为行业标准。  现已发现、该范围内的值在电感器尺寸和电感器纹波电流之间提供了最佳折衷。  

    IOUTmax 在数据表中用作器件的最大电流。 上面的方程式4段落建议使用最大器件电流来设计轻负载。 由于您的建议负载为0.05A、因此该器件将以 PFM 模式运行以提高效率。

    根据 K=0.4和器件的满负载电流为1A、对于您的应用而言、75uH 的值是合理的  

    K*IOUTmax 是您的电流纹波:ΔI _L

    此致、

    里奇