This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:关于电感器选择(最小值)

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193587/lmr36510-about-inductor-selection-minimum-value

器件型号:LMR36510

大家好、

 9.2.1.2.3电感器选择

M=0.625的值是固定的吗?

您能告诉我该值是如何选择的?

如果 Vout=24V、L_min 将为3.75uH、这是一个小值。 如果我们选择较低的电感器值、会发生什么情况?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    根据数据表、M 是器件的常数。 最小电感器值被声明以防止开关节点上的次谐波振荡导致不稳定。  所有电流模式器件均使用内部斜率补偿来防止占空比大于0.5时的次谐波振荡。  根据此公式、使用小于最小值的电感器可能会在 D>0.5时造成不稳定。

    此致、

    里奇