This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073EVM:选择合适的产品并进行配置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ24075, BQ25180, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure

器件型号:BQ24073EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24073BQ24075BQ25180bq24072

我们目前正在设计一款用于准确测量温度和湿度的新物联网产品、并在后端报告这些产品 我们以前的产品也使用不可充电电池、因此无需专用 IC 进行充电、也无需动态更改系统供电路径。

我们说服了您的 BQ42073评估板、并尝试对其进行配置以满足我们的需求。

一些问题:

我们希望在最终产品中监控电池电量、以便在电池电量不足时进行报告/警报。 该系列的一个产品是系统输出遵循电池电平+一些毫伏。 BQ42073可提供4.4V 输出电压、这一点很重要。 实际电池电平4.4V 的电压和电压? 在电池输入端放置一个 MOSFET 作为开关并在某些时候测量电池电压电平是否正常?

2.您能否使用此 IC 并联为每包两个充电15650。 实际的电池组包括过压、欠压和温度保护电路。

3.该 IC 处于工作和待机模式时消耗的最小电流是多少?

4.我们希望在独立配置中配置 IC。

提前感谢您

最恰当的考虑

Yannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannis、

    [引用 userid="549967" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure ]BQ42073提供4.4V 输出电压的介绍。 实际电池电平4.4V 的电压和电压? 是否可以在电池输入端放置一个 MOSFET 作为开关的分压器、并在某些时候测量电池电压电平?

    如果 VIN 高于 VOUT + VDO、此器件的 VOUT 将始终为4.4V。 是的、您可以在电池输入端放置一个分压器、以便在某些时间监测电池电压。

    [引用 userid="549967" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure "]您是否可以使用此 IC 为一个两个电池组并联充电15650。

    您可以、但 BQ24073不会处理电池平衡、以确保两个电池的容量和电压相同

    [引用 userid="549967" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure "]此 IC 处于活动和待机模式时消耗的最小电流是多少?[/quot]

    处于活动状态时、该器件消耗约1.1mA 的电流。 在待机模式下、INT 消耗约41.3uA

    [引用 userid="549967" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure "]我们要在独立配置中配置 IC。

    是的、由于这是一个可通过电阻器配置的器件、因此它将是一个独立设置。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、很抱歉我们的回答很晚!

    只需进行一些说明:

    1.在4.4V 的电池电压水平下 Vout 下降(开始下降或切断)?

    2.关于有源/待机电流、我们的新管道基本上会用电池长时间工作、因此管理 IC 会将电池用作电源、而这种工作在 IC 的角度上是有源、待机还是其他一些模式?

    提前感谢您

    最恰当的考虑

    Ioannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioannis、

    [引用 userid="549967" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure/4480834 #4480834"]电池电压电平 Vout 4.4V 下降(开始下降或切断)?

    如果电池是唯一连接的电源(不存在 VIN)、则 VOUT 将为 VBAT - VDO (BAT-OUT)。 我需要仔细检查、看看是否只有电池电源有截止频率。

    [引用 userid="549967" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure/4480834 #448083"]关于工作/待机电流、我们的新管道基本上会使用电池长时间工作、因此管理 IC 会将电池用作电源、这种工作涉及 IC 视点的工作模式、待机模式或其他模式?

    如果仅由电池供电、BQ24073将不会启用任何待机模式。 如果您能够切换到 BQ24075/6/8/9器件、则可以按照此应用手册操作 (使用 BQ24075、BQ24076、BQ24078实现运输模式、 和 BQ24079)、可实现称为运输模式的低 IQ 模式、该模式在使用某些外部硬件(FET 和几个电阻器)供电时会关闭输出。

    您是否能够在计划开始大规模生产时分享?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony!

    让我澄清一些有关我们新器件的问题、以便您可以帮助我们找到更好的管理 IC 或配置我们选择的合适 IC。

    我们的新器件包括一个 GSM 调制解调器、当第一次尝试连接到网络时、该调制解调器"饿了"几秒钟、理论上使用锂离子电池是可以的、但 GSM 调制解调器的电压范围介于2.8至4.3之间。 锂离子电池的完全充电电压为4.2、比 GSM 调制解调器的最大电压低100mV。 在我们的最佳情况下(不使用直流/直流转换器)、我们需要一个充电器/管理 IC、当在充电模式下输出电压不超过4.2V 时、该 IC 的电压将随电池电压电平变化。 我们能否在充电和放电模式期间将 IC 配置为该输出电压电平、还是需要选择另一个 IC?

    很抱歉重复同样的问题、在我们处于电池模式(放电)时、无论系统的实际负载是多少、我们都选择消耗~1.1mA 的电流? 我们的睡眠模式电路消耗大约~20uA。 我们绝对不希望管理 IC 的功耗超过系统功耗。

    3.我们正处于这款新器件的研发阶段,我们不知道具体的大规模生产日期,但我们的估计值是在7月初。

    提前感谢您

    最恰当的考虑

    Yannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannis、

    感谢您的说明!

    [引用 userid="549967" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure/4498539 #449539"]在我们的最佳情形(不使用直流/直流转换器)中、我们希望充电器/管理 IC 的输出电压在充电模式下不超过4.2V 时将遵循电池电压电平[/quot]

    我想我可能已经知道如何使 BQ25180工作、但这可能不是超级理想。 我需要几天时间才能看到它的工作原理。 I2C 充电器是否可以工作? BQ25180是 BQ24073的下一代版本。 它采用小型 WCSP 封装、并可通过 I2C 进行配置。 当您将输出保持在大约电池电平(BAT + 225mV)时、它可以简化许多工作。  

    我知道输出需要在4.3V 电压下达到上限、在这种情况下、我需要尝试一些方法、看看我们是否可以根据您的喜好获得软件解决方案。  

    使用 BQ24073、VOUT 固定为4.4V。使用具有类似电池跟踪 VOUT 的 bq24072可能更好、但您需要强制其进入 DPPM、以确保 VOUT 在电池充电时保持在范围内、 这在独立器件上更难实现、这就是我推荐 BQ25180的原因。

    [引用 userid="549967" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187987/bq24073evm-choose-the-right-product-and-configure/4498539 #449539]'当我们处于电池模式(放电)时、无论系统的实际负载是多少、我们都选择消耗~1.1mA 的 IC? 我们的睡眠模式电路消耗大约~20uA。 我们绝对不希望管理 IC 消耗的电量超过系统消耗的电量[/报价]

    如果您只是查看电池 Iq、您肯定会看到低于1.1mA 的电流。 我必须仔细检查并查看它是否在空载情况下小于20uA。  

    我要注意的是、BQ25180的单个数字 uA 范围内具有电池静态电流、可满足这一要求。

    此致、

    Anthony Pham