This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:EN=高电平、以启动开关延迟时间

Guru**** 2583935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193281/tps62903-en-high-to-start-switching-delay-time

器件型号:TPS62903

您好!

我们的客户计划评估2个 TPS62903跟踪启动、我通过仿真作为附件测试了跟踪性能。

它可以正常工作、但客户对两个 TPS62903之间是否存在导通时间间隔有疑问。 尽管我们知道规格中的 Tdelay 最大值为1.4ms、但我们不知道任何两个 TPS62903中的 Tdelay 差异有多大。 您能告诉我们我们我们如何预计 Tdelay 时间差。

此致、

e2e.ti.com/.../TPS62903-tracking-sim-E2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表仅描述了单个单元的典型值和最大值。 在比例式定序的情况下、对于顶部转换器、您可以使用数据表中图8-4所示的 SS 电容器、并通过电阻分压器将 VOUT2连接到底部转换器的 SS/TR、从而在本例中实现所需的0.6V VOUT2。 在底部转换器上、EN 高电平到 SW 高电平的延迟时间可能会在 VOUT2开始上升之前最坏情况下长达1.4ms。 您可以围绕该最坏情况编号设计定序、以确保电源轨根据您的时序要求启动。  

    谢谢、
    模块