This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:24V 直流至-24VDC 转换器

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193566/lmr38020-24vdc-to--24vdc-converter

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件: TPS560430

团队、

我的客户 需要使用使能功能将 P24转换为 N24 @ 0.5A (最大值)、0.125-0.25A 标称值。  希望使用简单的反相降压配置。  他已经查看了 IBB 应用手册 SNVA856

他将 LMR38020视为一种选择、但没有基准电路。  webench 上的电路似乎与 comp 网络和所有电路都是旧的。

是否有任何简单的方法来实现此目的?  是否有任何特定的 p/n 建议或参考设计?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们没有针对 LMR38020的任何特定参考设计。 应用手册 SNVA856是 反相降压/升压设计的良好指南。 遵循 SNVA856和 LMR38020数据表的建议将帮助您的客户成功完成设计。 有关使用其他器件的反相设计的其他应用手册也可与一起使用。  

    这是一个指向使用 TPS560430的潜在有用应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/an/slvae10/slvae10.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    里奇