请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR38020 主题中讨论的其他器件: TPS560430
团队、
我的客户 需要使用使能功能将 P24转换为 N24 @ 0.5A (最大值)、0.125-0.25A 标称值。 希望使用简单的反相降压配置。 他已经查看了 IBB 应用手册 SNVA856
他将 LMR38020视为一种选择、但没有基准电路。 webench 上的电路似乎与 comp 网络和所有电路都是旧的。
是否有任何简单的方法来实现此目的? 是否有任何特定的 p/n 建议或参考设计?
谢谢、
Tom