This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:n´t 使用 bqstudio 创建配置

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193171/bq27742-g1-can-t-create-proyects-using-bqstudio

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好
我´m 使用 bqstudio、EV2400和 bq27742器件创建原型

我成功进行了化学校准更新、但当我尝试编辑 Q&A 参数时、我始终会得到此错误

我´m BQstudio 的最新n´t 和 chemycal 更新程序、尝试使用所有可保存的旧版本 BQstudio、我尝试手动更新我从其他论坛获得的.bqz 版本(我找到了0742_1_04-bq27742g1.bqz)、但没有任何工作、我无法再进一步指出

有人可以帮我解决这个问题吗?
谢谢你