This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:压摆率

Guru**** 2533600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190161/tps22810-slew-rate

器件型号:TPS22810

大家好、

您能否帮助检查以下客户仿真的问题?

当 CT 引脚未用于更改压摆率时、电路的行为正确、如下所示:

但是、当它们将 C1电容器连接到 CT 以实现更低的压摆率时、会观察到突然下降:

问题可能出在哪呢?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    我已经运行了相同的测试、但看不到输出上出现任何下降。 您在产品页面之外使用了哪个模型文件?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    他们正在使用 TI.com 上提供的工具。 您是否需要他们正在使用的仿真文件?

    请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    TI.com 上有许多仿真文件。 我们唯一能够提供主动支持的是 PSpice for TI、PSpice 源自我使用的 PSpice、但未发现此问题。 这是他们使用的吗?

    上面仿真中显示的行为肯定是一个错误、不会在实际器件上发生。 我们还可以提供用于基准测试的 EVM、如果有的话。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    他们使用的型号是产品页面上提供的第二种型号。 我们的产品页面中是否有适用于该模型的错误修复?

    他们的原理图可从我在线程跟踪工具包中添加的链接下载。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    请指引客户访问您以绿色突出显示的型号下方的"TPS22810和 TPS22810-Q1未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A)"。  使用此模型、我们不会看到此行为。  

    这将显示我们模型的最佳行为、因为 PSpice 是 我们当前支持的平台。 此外、为了展示最准确的器件功能、我们建议使用评估模块、该评估模块可在 TI.com: https://www.ti.com/tool/TPS22810EVM 上获取 、用于基准测试。  

    此致、  

    Elizabeth