This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:我们的器件中的学习周期失败、更新状态未出现#39;t 从0x04更改为0x05、但在具有相同配置的 BQ27Z561 EVM 中成功

Guru**** 2814595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191025/bq27z561-r2-learning-cycle-fail-in-our-device-update-status-didn-t-change-from-0x04-to-0x05-but-success-in-the-bq27z561-evm-with-the-same-config

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

您好!  

我正在使用电量监测计 BQ27z561R2、 按照文档"实现成功的学习周期(SLUA903)"中的步骤在我们的实际产品中学习、学习总是失败、"更新状态"始终保持0x04、即使在充电/放电3个周期后也是如此。
但是、当我在具有 相同配置的监测计 BQ27z561 EVM 中学习时、可以正常工作。  
我已经做过这些实验很多次了、每次实验看起来都一样、请举手。
BQstdio 日志位于以下软件包中,包括**.gg.csv 和寄存器日志(learn_20251125_535b.log)

e2e.ti.com/.../20251125_5F00_535b_5F00_bq27z561_5F00_learning.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这在 EVM 上有效、但在实际产品中不起作用、则表明布局中的某个位置存在根本原因。 我将参考 BQ27Z561EVM 用户指南中使用的原理图/布局、并查找您拥有的布局/原理图与 EVM 之间可能导致此行为的任何差异。 由于您使用的方法适用于 EVM、因此固件中可能不会出现问题或 IC 本身存在问题。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    感谢您的信息。

    有一点奇怪、在一些充电/放电循环后、"updatestatus"更新为0x0E (但不运行学习步骤)。  
    所以、我认为这不是原理图的问题。

    此致、

    Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    您是否在更新状态仅在某些情况下更新为0x0E 的测试中运行完全相同的 chg/ele/DSG/Relax 周期?