This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:PMIC 启动时的 PWRHOLD (TPS65910AA1RSL (R))

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, AM3517, AM3505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191049/tps65910-pwrhold-at-startup-of-pmic-tps65910aa1rsl-r

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352AM3517AM3505

您好!

我尝试通过将按钮开关连接到 PWRON 端子来激活 PMIC、但当我释放开关时、PMIC 会关闭。

数据表指出、在检测到 PWRON 后、导通状态保持为1s (tdbPWRONF + tdSONT + tdONPWHOOLD)。


因此、我想在检测到 PWRON 以维持电源后的1秒内将 PWRHOLD 设置为 H、但 tdONPWHOOLD 在大约1秒内未得到保护。

1)您能告诉我可能的因素吗?

2)这与问题1有关)。 我认为不使用 AM3352的32K 时钟会影响1)。

- AM335x 处理器 TPS65910Ax 用户指南的图1


- AM335x 入门套件(SK)原理图

两个 OSC32KIN 均为 Lo 固定且 BOOT=10。
数据表显示、如果 boot=00、则可以使用内部振荡器、但两者都是 boot=10。

此外、TPS65910X 数据表指出、如果 BOOT=00、序列将与 AM3517和 AM3505 (6.3.2打开/关闭序列)匹配。

・如何使用 AM3352保护 tdONPWHOOLD 1秒?
・是否应为 AM3352设置 boot[1:0]= 10?

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy。 此器件的器件专家当前不可用、直至2013年2月。 我将在本周的某个时间研究该主题、因此请期待延迟的响应。

    最棒的

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    我明白了。 我们正在等待您的回复。

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eevee、

     我的 PTO 已取消、因此我现在可以为您提供支持。

     请确保在"TdOINT1"一秒延迟过期前将"DEV_ON CONTROM"位设置为"1"或将"PWRHOLD"引脚设置为高电平。

     您的示波器捕获不显示 "PWRHOLD"引脚完全设置为高 电平。

     为了安全起见、 即使 在按下 PWRON 按钮之前、也可以将"PWRHOLD"引脚连接到高电平。

    谢谢!

    Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil

    感谢您的快速回复。 我们要做的似乎没有得到正确的传达。

    [我希望实现的目标]
    按下下面板上的"SUBP_SW"来打开板的电源。 之后、我要通过在按下 SUBP_SW 后的1秒内使用 CPU 的 GPIO 将 PWRHOLD 设置为高电平来启动 PMIC。

    开关释放时、即使 tdbPWRONF + tdSONT + tdONPWHOLD (大约1秒)没有通过、也会关闭电源、因为按下了按钮开关来打开电路板。

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eevee、

      1秒不是从 开关释放的那一刻起、而是从 开关按下的那一刻起。  

      是否还可以尝试将"DEV_ON CONTRAINE"位设置为"1"? 以防 PWRHOLD 引脚与 CPU GPIO 的连接出现问题。  

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil

    [引用 userid="55323" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191049/tps65910-pwrhold-at-startup-of-pmic-tps65910aa1rsl-r/4492461 #4492461"] 第1秒不是从 交换机释放的那一刻起,而是从 交换机被推入的那一刻起。  [/报价]

    我理解您的说法。 就下面的波形而言、电源在按下开关1秒后经过之前关闭。

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eevee、

      tdOINT 的典型值为1秒;其范围可能为0.5s 至1.5s。  

      是否还可以尝试将"DEV_ON CONTRAINE"位设置为"1"? 以防 PWRHOLD 引脚与 CPU GPIO 的连接出现问题。

    谢谢!

    Phil