This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:访问 OLD Webench /LMR36015 Webench 支持

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190513/lmr36015-accessing-old-webench-lmr36015-webench-support

器件型号:LMR36015

如何从2021年开始访问旧 Webench?  

我使用 LMR36015设计了一个电源。  当我再次尝试分析该电路时、Webench 现在表示不支持该电路。  它在2021年得到了支持!   

您不支持您以前支持的器件、这是令人疯狂的。  当前数据表仍显示“使用 LMR36015并借助 WEBENCHRegistered电源设计器创建定制设计方案”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    请您与我分享您的电路要求吗? 我需要输入电压、输出电压、负载电流、工作温度以及您可以共享的旧 WebBench 设计的其他任何内容。 我将研究该设计为何未在 WebBench 中运行、并尝试再次运行。 我们无法提供对旧版本 WebBench 的访问。

    此致、

    里奇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好里奇、

    并非设计无法运行、当前版本的 Webench 不支持  LMR36015。  那个旧的那个。  我附加了一个与旧仿真一起运行的仿真。  我希望重新运行仿真、因为我看到温度上升过大。  我知道电感器尺寸会影响功耗、因此想要使用不同的电感器进行实验。  当我尝试运行当前仿真器时,它会显示一条错误消息 “  

    Hmm 我们找到 了 LMR36015 、但该工具不支持它
    请输入您的输入要求、我们将尝试建议替代器件

      " e2e.ti.com/.../WBDesign66.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好里奇、

    我刚刚发现、如果我让它使用 LMR36015A 或 LMR36015B、它将接受它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 Webench 设计采用 LMR36015A 的反相转换器。  

    我有24V 输入、需要-17V 输出。  电压展宽为41V、完全符合器件的电压规格。   

    但是、Webench 软件不允许输出电压大于-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    由于 WebBench 仅允许为 LMR36015A 提供-5V 反相输出、因此请参阅以下应用手册、了解如何设计反相降压/升压转换器: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    里奇拉赫蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经有了该应用手册。  模拟器的整体理念是避免进行详细的纸张设计并发现可能遗漏的任何问题。

    我的问题是、它为什么不允许大于-5V 的输出?  该工具应允许将输出设置为所需的任何电压。  然后、仿真将显示将发生的情况。  如果由于技术原因、不应将该器件用于超过-5V 的电压、则应报告该电压。  它可能会出现在仿真结果中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    WebBench 只有特定的反相降压/升压输出电压、因为这些是我们测试过的输出电压。 WebBench 需要来自实际应用的数据才能估算设计的性能。 数据表和"使用反向降压/升压转换器"将是适合您设计的指南。 出于仿真目的、LMR36015A 有一个反相 PSPICE 模型。 TI 的 PSPICE 中还有一个 LMR36015A 的反相示例原理图。

    此致、

    里奇拉赫蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已经尝试使用原理图、并且能够使其在 PSPICE for TI 中以24V 输入电压工作、输出电压为-17V。 我已将原理图附加到该消息中。 我必须将仿真时间从规定的270us 延长到几毫秒、才能看到电压达到-17V。

    此致

    里奇

    e2e.ti.com/.../lmr36015a_5F00_trans.opj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我将尝试让它运行。  我需要对效率进行建模、而不是对基本操作进行建模。  我以前在 PSPICE 中没有这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们一段时间没有收到您的消息、因此我将关闭此主题。 如果您有更多问题、请随时再次发帖。

    此致、

    里奇