This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:基本了解 Bq 系列 EVM 的工作原理

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880705/bq40z60evm-578-basic-understanding-of-bq-series-evm-working

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

我在 BQ40Z60上工作。 当电池未充满电且负载已连接时、也可以使用相同的方法

假设适配器也已连接、则为该时间。 适配器(充电器)是否也会驱动电池

负载??? 如果是、它将在多大程度上驱动每个元件。 在配置处于密封状态时

模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    如果连接的充电器将是系统中最大的电势、这意味着电流将从该充电器流出。 电流将根据需要流向负载。 因此、如果您的系统负载小于充电器可以提供的负载、电池将以两者之间的差值充电。 如果负载大于充电器、您的电池将提供额外的充电。  

    这一切都取决于电路本身。 有些物理项目可能会影响电流、例如 FET。  

    谢谢、

    Eric Vos