This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:警报周期精度

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880771/bq76920-alert-period-accuracy

器件型号:BQ76920

您好;

920何时相对于正常(同步) 250ms CC 转换周期、针对 OCD 或 SCD 事件发出警报信号?

也就是说、它是否250ms CC 转换周期异步?或者警报信号周期是否始终为250ms、 并且一个 OCD/SCD 事件不会异步提升警报信号?

我假设78350电量监测计的精度取决于 CC...的已知恒定警报周期的精度。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ76920的测量环路处于250ms 的周期、当新测量准备就绪时、ALERT 信号将置为有效。 OCD 和 SCD 不是由 ADC 测量触发的、而是由硬件比较器触发的、因此警报信号将独立有效。

    OCD 计时器同步到2.5ms 的周期、因此在首次检测到它之前会有0-2.5ms 的延迟。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Matt;

    78350是否会在 OCD 事件期间继续执行监测? 例如、OCD 触发器的电流为250A、持续30秒。 那么、在打开放电 FET 之前的30秒内、电量监测计是否继续收集 CC 数据?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    是的、它仍应继续监测。

    Matt