Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24610, CSD18534Q5A, UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28730、 UCC24610、 CSD18534Q5A、 UCC24612
您好!
我们已修改 EVM 以创建12V/4W 交流/直流电源。 (请参阅 excel 文件)
对于 Vs 测量、我们具有:127K (R2)/59K (R3)
对于 VCS 测量、RCS = 3.3欧姆(R9/R11/R12)、RLC = 4.7K
变压器是 Wurth 的750841034 (1.1mH 6:1:1)
它在2x10µF μ F 大容量电容条件下工作正常(请参阅下面的 VS 和 VCS、在50Ohm 负载下):
与
但电流测量值已经高于建议值(但功耗低于1.5V 限制)。
为什么大容量电容越低、电流值就越高? 数据表中没有关于这一点的内容。 该电子表格提供了所需的2µF μ F 大容量电容、数据表提供了每瓦2µF μ F 的建议、 但是、您无法获得低于1.5V 阈值的电流、除非您具有大于20µF μ V 的批量电容(例如、无论 RCS 电阻是多少、对于这些参数、在空载或负载条件下 VCS=3V、因此有3个 PICS、并且器件复位)。 Vbulk 几乎没有下降(1V/380V)
非常感谢您的建议!e2e.ti.com/.../SLUC579_5F00_UCC28730-Design-Calculator-12V.xlsx