This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C45-Q1:在反激式应用中使用电流模式 PWM 控制器时出现输出电压错误

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881079/webench-tools-ucc28c45-q1-output-voltage-error-when-using-current-mode-pwm-controllers-in-flyback-applications

器件型号:UCC28C45-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试寻找适用于85-440Vac 汽车反激式转换器的组件、该转换器具有单个+12V/0.6A 输出。 Webench 电源设计人员基于以下器件建议了各种设计:

  • UCC28C4x、
  • UCC2813-x、
  • 或 UCC28730 (由于700V 启动开关而不适用!?)

Power Integrations Inc.的 AN-22应用手册指出、输出调节(误差)取决于反馈技术。 例如:

  • 初级调节:+-10%
  • 光耦合器/齐纳二极管:+-5%
  • OPTO / TL431:+-5%

使用 上述电流模式 PWM 控制器时、预期会出现什么输出误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    UCC28C4x 和 UCC2813-x 器件通常用于次级侧稳压设计、后者使用 TL431和光耦合器来反馈误差信号。

    在这些设计中、应该能够获得比输出电压的+/-5%总调节更佳的效果、典型负载调节应该只大约为+/-1%。

    此致

    Peter