This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:TLVH431B 自然通风工作温度范围

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431B, TLVH431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880905/tlvh431b-tlvh431b-operating-free-air-temperature

器件型号:TLVH431B
主题中讨论的其他器件: TLVH431

您好、支持团队、

我的客户询问 TLVH431B 在自然通风条件下的工作温度。 可以接受什么温度条件下的"自然通风工作温度 Ta"? 例如、-I 是 Ta、最高可达85摄氏度、这意味着可以接受露天温度 Ta 最高可达85摄氏度、结温 Tj 低于绝对最大值150摄氏度。 还是应该将该自然通风温度视为最高结温?

TLVH431B 具有三个温度选项、分别为-C、-i 和-Q 但是、典型特征曲线看起来是相同的。 这些芯片在物理上是相同的吗?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    TLVH431具有3种不同的温度等级、它们具有不同的 EC 表保证。 这意味着、即使器件的物理尺寸相同、它们也会通过具有不同测试限制的不同测试程序来确保满足规格要求。

    自然通风条件下的工作温度为 Ta、因此 Tj 可能高于 Ta。 缺点是 EC 表中的温度规格是针对 Tj 指定的。 因此,如果您操作 Tj>Ta (max),温度偏差可能高于 EC 表中的温度偏差。