This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121优先级电源多路复用器 IC 在200mA 负载电流下发生故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880519/tps2121-tps2121-priority-power-mux-ic-gets-failed-with-200-ma-load-current

器件型号:TPS2121

您好、先生、

           

我正在我的项目之一中使用电源路径多路复用开关 TPS2121。

IN1是铅酸电池的优先电源(待机功耗= 8V 至14.4V)。

IN2是备用电源、是锂离子电池(14.4V)。

我的外部系统负载(高达200兆安)应仅通过使用铅酸电池工作、直到放电高达8V。

如果铅酸电池放电电电压低于8V、则我的外部负载应由锂离子电池供电。

对于 IN1电源(铅酸电池)

我配置了 UV 锁定8V。

我根据以下测试用例进行了测试:

IN1提供12.07V 电压(铅酸)

2. IN2提供14.01V (锂电池)。

电阻器网络、我在这些点之间连接并测量该电阻器网络。

1、在 PRI 引脚= 3.349V 时测得

2.在 OV1引脚= 731mV 时测得

3.在 CP2引脚= 2.778V 时测得

4.在 OV2引脚= 844mV 时测得

我得到输出 = 420mV。

因为我面临的输出仅为420mV。

此处、我附上原理图供您参考。

请尽快提供解决方案。

       e2e.ti.com/.../TPS2121RUXT-Power-path-switch-schematic.pdf

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    您在这里驾驶哪种负载? 什么是负载电流? 您是否碰巧看到了器件开启的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS2121为开关稳压器输入提供输出

    最后、我们的电路负载电流为25mA。

    我们在器件开启时探测 TPS2121优先级功率多路复用器 IC 输出电压为400mV。

    因此、请尽快提供解决方案。

    此致

    Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lakshmanan、

    根据您提供的电压、器件应输出 IN1上的电压。 我能想到的唯一能防止这种情况并提供低输出电压的因素是:

    1. IN1和 IN2之间持续切换  
    2. 两个 OV 引脚都被拉高。
    3. 达到电流限制。

    您的电流限制设置非常高、因此我不认为这是25mA 负载和您测量的 OV 引脚的问题。 您可以拍摄 IN1、IN2和 OUT 的示波器截图吗? 如果您使用万用表测量420mV、则可能会对其取平均值、但我们可能会缺少奇怪的行为。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius