This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超低 Iq 低于500uA 42V 输入电压、12V 输出电流、峰值1A、1mA 时效率为65%

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57140-Q1, LMR34215-Q1, LM63615-Q1, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881040/very-low-iq-below-500ua-42vin-12vout-1a-peak-65-eff-at-1ma

主题中讨论的其他器件:TPS57140-Q1LMR34215-Q1LM63615-Q1LMR33610

您好!

对于 BA 应用、我需要直流/直流开关。

VIN_nom 24V (VIN_max>30V、如果是42V、则更好)、Vout 12V、如果 FET 集成但也有外部二极管、则更好。 应保证1A 峰值、在正常运行时、我需要大约65%@1mA 的效率。

Iq 不得超过500uA。

与客户相关的其他规格:

电源正常、可编程软启动、可编程 f_换 向(100kHz 范围)、可访问控制网络的 VT 节点、以实现响应时间和性能、从而管理频率响应。

我可以向客户推荐哪种 p/n?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    可访问 VT 节点意味着外部补偿? TPS57140-Q1具有客户列出的所有特性、但根据输入电压和开关频率、可能不会达到效率要求。

    如果客户没有删除某些功能、我可以查看 LMR33610、LMR34215-Q1和 LM63615-Q1。 这些都是具有轻负载效率模式的新一代器件。

    此致、

    Ethan