This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:关于充电流量控制逻辑

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878477/bq24105-q1-about-charging-flow-control-logic

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我的客户对以下文档中的项目有疑问。

http://www.ti.com/jp/lit/an/slua843/slua843.pdf

关于红色框中的描述、表1中没有说明 STAT1和 STAT2的状态都是高电平。
当两者都处于高电平时会发生什么情况?
 
如果在 STAT1/2为高电平并且充电停止后/CE 被设定为高电平,STAT1是否从高电平变为低电平?
或者 STAT1是在/CE 从高电平变为低电平之后从高电平变为低电平吗?
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    在数据表表格中、 关断表示开漏晶体管已关断、因此会将"高电平"拉至上拉电压。  ON 表示开漏晶体管打开、将引脚"低电平"拉至 GND。

    使 STAT1和 STAT2 同时打开(低电平)不是有效状态。

    Take /CE HIGH 被视为充电暂停、因此 STAT1和 STAT2都将关闭(HIGH)。  当/CE 为低电平时、STAT1打开(低电平)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的快速响应。

    很抱歉我迟到了。

     

    我所连接的图像似乎无法显示、因此我将在下面附加它。

    >同时打开 STAT1和 STAT2 (低电平)不是有效状态。

    红色帧中的说明表示 STAT1和 STAT2都是高电平。

    这是什么状态?

    >Take /CE HIGH 被视为充电暂停、因此 STAT1和 STAT2都将关闭(HIGH)。  当/CE 为低电平时、STAT1打开(低电平)。

    我知道。

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    STATx 高电平关闭。  STAT1=STAT2=OFF 有效、在上述情况下、充电暂停。

    此致、

    Jeff