This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:关于有源放电

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03, TPS797
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880044/tps7a03-regarding-active-discharge

器件型号:TPS7A03
主题中讨论的其他器件: TPS797

TPS7A03以及多个类似器件具有有源放电功能。 我们认为、在我们的设置中、它不是我们需要的功能或从中受益的功能、但 TPS7A03通常似乎是一款合适的器件。 阅读数据表中的有源放电、我们有两个问题:

1、有源放电仅限于 P 版本。 我们无法看到列出了任何其他版本、例如 TPS7A0333DQN。 有人在听吗?

2. 我们有点担心读数“这种反向电流会对器件造成损坏。 在短时间内将反向电流限制在不超过器件额定电流的5%。'  
a)实现此电流限制的建议方法是什么? 我们的布板空间有限、并且会从 TPS7A03的小型封装中获得增益、但我们希望避免添加用于电流限制的支持组件。
b)声明"反向电流可能会流动"。 如何估算实际反向电流(然后判断是否大于10mA)? 仿真?
c)"短时间"的示例是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前只有 P 版本。

    2.关于反向电流的声明为客户提供了可提供哪些值而不会损坏内部 CMOS 导通元件体二极管的建议。  当 Vout 大于 Vin 时、电流可以通过体二极管从输出端流向输入端。 在典型的 CMOS 线性稳压器中、体二极管的尺寸无法承受大量电流。  这是"在短时间内将反向电流限制为不超过器件额定电流的5%"语句的起源。  

    在 Vin 上具有足够的斜降速率和 Cout 上具有足够的输出电容的情况下、有源下拉电阻将无法在输入电压降至零伏之前从 Cout 灌入足够的电荷。  在这种情况下(Vin = 0V、Vout > 0)、体二极管仍将正向偏置、电流将从 Vout 流向 Vin。  确切的时间值在很大程度上取决于客户应用、并取决于有效输出电容、Vin 下降至零伏的斜升速率、Vout 值和有源下拉值(其本身具有一些小变化)。  仿真有助于测量反向电流、如果了解有关上述变量的足够信息、则可能有助于进行最坏情况分析。

    "短时间"也取决于客户的应用。
    体二极管是寄生的、而不是设计上的;因此它有损耗、并且可以通过足够的反向电流快速升温。
    如果导通元件上的功率损耗过大、则会过热、而无需任何方法来停止它(热保护不会阻止反向电流流动)。  热阻越高、导致故障的速度就越快、热阻越低。  因此、使用大量散热过孔连接到表面和内部 GND 覆铜的高质量散热器将有助于在反向电流情况下保护器件。

    如果您的应用可能遇到 Vout>Vin 的情况、我们建议将反向电流阻断二极管与 LDO 串联、以防止其损坏。 以下是保护器件免受反向电流影响的两种最常见方法。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    具有主动放电功能的器件在数据表中提供了有关可能的反向电流损坏的警告、并指出尽管具有主动放电功能、但仍存在此类损坏风险。 但是、了解这些器件的反向电流损坏风险不大于其他 LDO 是否仍然正确?

    我们的一个关键示例是将 TPS7A03与 TPS797进行比较。 TPS797数据表中也提到了反向电流导通、但我不清楚是说反向电流导通、还是说在 TPS797中进一步处理。 它没有提到"变化"或"限制在额定电流的5%以下"、但它实际上是说与 TPSA703数据表相同的东西吗? 简而言之:使用 TPS797时、我们是否需要像使用 TPS7A03时那样关心反向电流处理?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.是的,你是对的。  
    请记住、由于 LDO 的拓扑结构、某些器件具有固有的反向电流保护。
    例如、如果内部导通元件是 PNP 晶体管、则它具有固有的反向电流保护、无需外部二极管。
    有关基于 CMOS 的 LDO 中的反向电流保护、请参阅以下文章。
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/07/25/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos

    4.对于反向电流、请对两个器件进行相同的处理。  数据表中的差异与更新时间有关。  您在 TPS7A03中看到的语言是我们最近在更新的数据表中采用的语言、与我们在此 E2E 论坛上提供的指南类似。  两种器件的反向电流风险评估是相同的。

    谢谢、

    斯蒂芬