主题中讨论的其他器件: TPS797
TPS7A03以及多个类似器件具有有源放电功能。 我们认为、在我们的设置中、它不是我们需要的功能或从中受益的功能、但 TPS7A03通常似乎是一款合适的器件。 阅读数据表中的有源放电、我们有两个问题:
1、有源放电仅限于 P 版本。 我们无法看到列出了任何其他版本、例如 TPS7A0333DQN。 有人在听吗?
2. 我们有点担心读数“这种反向电流会对器件造成损坏。 在短时间内将反向电流限制在不超过器件额定电流的5%。'
a)实现此电流限制的建议方法是什么? 我们的布板空间有限、并且会从 TPS7A03的小型封装中获得增益、但我们希望避免添加用于电流限制的支持组件。
b)声明"反向电流可能会流动"。 如何估算实际反向电流(然后判断是否大于10mA)? 仿真?
c)"短时间"的示例是什么?
谢谢!