主题中讨论的其他器件:TMS570LS0232、 TPS65320-Q1、 TPS65321-Q1
设计
原因如下:
该 电源的实际测量值。 高电流将导致 TPS65381的 TPS65381击穿并损坏芯片。
其次、我们希望降低成本;
请帮助推荐合适的 LDO;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计
[引用 user5707026]1. 该电源的实际测量。 高电流将导致 TPS65381的 TPS65381击穿并损坏芯片。
其次、我们希望降低成本;[/报价]
此设备上的专家将回答您的问题并提出一些解决方案、但我希望他们在提出您的问题解决方案之前会提出类似的问题。
您好!
我想确保我理解您的请求。 您需要将 PMIC TPS65381替换为简单的 LDO、并且需要 2个5V 或3.3V 和1.2V 电源轨。 每个电压轨上的电流消耗是多少?
有一个单器件(TPS65320-Q1或 TPS65321-Q1)可选件、此器件具有2个可配置降压+ LDO 的电压轨。 静态电流非常低、即100uA。 请检查规格、并告诉我它是否适合您的解决方案。
此致
设计
是的、您希望使用简单的 LDO 替代 PMIC TPS65381、并且您需要2个5V 或3.3V 和1.2V 电源轨。 需要具有汽车级要求的三路输出 LDO。 最大输入为13V、输出需要5V/1A、3.3V/500mA、1.2V/500mA、其中1.2V/500mA 为微控制器外围设备和内核提供了1.2和3.3V 电压、以确保内核电流不小于500mA。
非常感谢。
Elsa Duan
您好、Elsa、
由电池和500mA 直接供电的 LDO 将导致巨大的功率损耗。 3.3V LDO 功率损耗为(13V - 3.3V) x0.5A = 4.85W。 对于此电源、您需要一 个5V 降压稳压器和2个 由5V 电源供电的 LDO。 TPS65320集成 LDO 仅为280mA。
用分立 式解决方案替代 PMIC TPS65381可能会变得更加昂贵且布板空间更大。 最小分立式解决方案为:
-输入电压 Vbat = 13V 且输出电压为5V 的降压转换器。 应至少支持1.5A 负载
-输入电压为5V (降压输出)和输出电压为3.3V 的 LDO。 功率损耗0.85W
-输入电压为5V (降压输出)和输出电压为1.2V 的 LDO。 功率损耗为1.9W
此致、Mahmoud