This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:请帮助推荐合适的 LDO 来替代 TPS65381

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232, TPS65381-Q1, TPS65320-Q1, TPS65321-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880102/tps65381-q1-please-help-recommend-a-suitable-ldo-to-replace-tps65381

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0232TPS65320-Q1TPS65321-Q1

设计

无刷电机的解决方案是 TMS570LS0232 + TPS65381的解决方案。 现在、我想用 LDO 解决方案替换电源(输入:13.5V、输出:5V/3.3V-1.2V)。
我想就更换的可行性进行磋商。

原因如下:
该  电源的实际测量值。 高电流将导致 TPS65381的 TPS65381击穿并损坏芯片。
其次、我们希望降低成本;

请帮助推荐合适的 LDO;
谢谢
Elsa Duan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user5707026]1.   该电源的实际测量。 高电流将导致 TPS65381的 TPS65381击穿并损坏芯片。
    其次、我们希望降低成本;[/报价]

    • 您能否更详细地了解您执行的损坏 TPS65381-Q1 PMIC 的测试?
    • PMIC 提供了多少电流?
    • 发生了哪种类型的损坏?您如何识别设备是否损坏?
    • 您能否提供所执行测试的示波器截图?

    此设备上的专家将回答您的问题并提出一些解决方案、但我希望他们在提出您的问题解决方案之前会提出类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确保我理解您的请求。 您需要将 PMIC TPS65381替换为简单的 LDO、并且需要 2个5V 或3.3V 和1.2V 电源轨。 每个电压轨上的电流消耗是多少?

    有一个单器件(TPS65320-Q1或 TPS65321-Q1)可选件、此器件具有2个可配置降压+ LDO 的电压轨。 静态电流非常低、即100uA。 请检查规格、并告诉我它是否适合您的解决方案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    是的、您希望使用简单的 LDO 替代 PMIC TPS65381、并且您需要2个5V 或3.3V 和1.2V 电源轨。 需要具有汽车级要求的三路输出 LDO。 最大输入为13V、输出需要5V/1A、3.3V/500mA、1.2V/500mA、其中1.2V/500mA 为微控制器外围设备和内核提供了1.2和3.3V 电压、以确保内核电流不小于500mA。

    非常感谢。

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    由电池和500mA 直接供电的 LDO 将导致巨大的功率损耗。 3.3V LDO 功率损耗为(13V - 3.3V) x0.5A = 4.85W。 对于此电源、您需要一 个5V 降压稳压器和2个 由5V 电源供电的 LDO。 TPS65320集成 LDO 仅为280mA。

    用分立 式解决方案替代 PMIC TPS65381可能会变得更加昂贵且布板空间更大。 最小分立式解决方案为:

    -输入电压 Vbat = 13V 且输出电压为5V 的降压转换器。 应至少支持1.5A 负载

    -输入电压为5V (降压输出)和输出电压为3.3V 的 LDO。 功率损耗0.85W

    -输入电压为5V (降压输出)和输出电压为1.2V 的 LDO。 功率损耗为1.9W

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们认为问题已得到解答,这一帖子将关闭。 请打开另一个主题以了解更多问题。

    此致