This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:TPS717是否通过 UL 认证

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880448/tps717-whether-tps717-passes-the-ul-certification

器件型号:TPS717

大家好、

请问 TPS717是否通过 UL 认证? 如果是、您能否提供 UL 编号或某些 UL 声明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelia:

    我们通常不会提交用于 UL 认证的 LDO。 您正在寻找哪种标准? 如果您可以分享更多有关客户所寻求的内容以及我为何会感激之情的详细信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    UL 标准如下:

    https://en.wikipedia.org/wiki/UL_(safety_organization)

    客户表示产品的关键器件需要通过测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelia:

    UL 有大量不同的标准需要认证。 通常、客户会考虑特定的标准。 例如、我们的电子保险丝符合 UL 2367标准。 针对医疗应用的产品可能符合 UL 60601。 隔离是一个问题的东西、可能需要60950。

    实际上有数百种不同的 UL 标准。

    因此、我们需要了解客户关注的是哪一个。

    谢谢、