This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54618-Q1:相位裕度

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879205/webench-tools-tps54618-q1-phase-margin

器件型号:TPS54618-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

我的客户的输出将是600uF*2。

因此、我想使用 Webench 来找到合适的补偿值。

但 webench 只提到相位裕度不够、它没有改变补偿网络。

您能帮我检查补偿网络是否为600uF*2吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否与我们分享您的系统所需的运行条件?  

    开关频率、负载、输入/输出电压、?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我没有看到您的链接。

    如果您查看警告消息、然后单击下拉菜单。 您将看到:

    您只需单击"Apply"、即可调整补偿环路。

    调整后的设计仍有警告消息。 我会问 Webench 团队为什么会这样。

    谢谢你。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否能够在出现警告消息后对设计进行修改?  

    修改设计后不应出现警告、请忽略。 我与 Webench 团队跟进以解决此问题。

    谢谢!


    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以!

    非常感谢!