This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:连接到集线器时、TPS2547是否会断开所有端口?

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878361/tps2547-would-tps2547-disconnect-all-ports-when-attaching-to-a-hub

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件: TPS2546

您好!

我想向需要 USB 充电和数据传输解决方案(如果使用 Apple 和 Android 设备进行充电控制、则能够识别)的客户推荐 TPS2547。 他不需要/不需要可变电压电力输送、只需在高达2.4A 的电流下使用 ID 进行5V 充电即可。 他将同时使用 USB-A 2.0连接器和 USB C 连接器、这两个连接器只具有2.0数据。

他以前尝试使用 TPS2546实现此目的、但它连接到集线器、并且每当他连接设备进行充电时、它都会断开集线器上的所有端口、从而导致其他设备复位。 在使用多个集线器尝试此操作后、它具有相同的结果。

我的问题是 TPS2547是否也会出现此问题? 您可以推荐的部件是否具有相同的功能不存在此问题?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    在连接期间、TPS2546将经历一次 OUT 放电(具体取决于其切换至的模式)。 TPS2547也是如此。 其他端口是否连接到 TPS2546的 OUT 引脚?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用了一对 TPS2546 EVM、该 EVM 连接到多个集线器的下行端口、并具有无源电源。 连接一个设备在一个端口上充电将使 USB 集线器复位、并与另一个端口以及插入的端口断开连接。  我用几个上游集线器芯片尝试了这种方法、最终放弃了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您能否更详细地描述您的设置和测试过程\图片? 连接 TPS2546以外的器件时、USB 集线器是否断开连接? 如果是、那么是什么类型的器件。 此外、TPS2546处于什么模式?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

     

    这是很久以前的事、因此很难记住细节。

     

    我有一个4端口集线器、内部键盘和鼠标使用了两个端口。 另外两个端口都经过2546、当您插入 Apple 或 Android 等设备时、电流可能会更高、几秒钟后、当2546决定充电时、集线器控制器将重置所有端口。

    是否应该发生这种行为? 或者 TPS2546配置不正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    TPS2546不应断开所有端口、这不是器件的预期行为。

    为了澄清这一点、您有两个端口连接到 TPS2546? TPS2546是一款单端口控制器、因此听起来 TPS2546可能连接错误、这可能会导致问题。 您能否提供分析原理图?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是4端口集线器上的两个下行端口、每个端口连接到其中一个 TPS2546 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    如果 TPS2546 EVM 使用正确、其运行方式不应与此类似。 如果没有更多细节,我们很难确定问题是什么。 如果能够、您能否向我们发送原理图和详细的测试程序?