This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:断电序列触发器

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880467/tps659037-power-down-sequence-trigger

器件型号:TPS659037

您好!

是否可以将 RESET_IN 引脚设置为 ACT2OFF 电源序列(断电序列)触发引脚?

监控器输出信号输入到数据表图6-4的 ENBLE 引脚。

我想知道是否可以将监控器输出信号输入到 RESET_IN 引脚。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

      RESET_IN 引脚不能像 使能引脚 那样设置为 ACT2OFF 电源序列(断电序列)触发引脚、因为它只是生成"关闭请求"中断的一个源;不适用于 断电 序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲尔-圣、

    感谢您的支持。

    根据以下应用手册、它说"当一个关闭请求在激活状态期间发生时、根据已编程的 ACT2OFF 序列、每个资源被禁用"。

    http://www.ti.com/lit/ug/sliu011f/sliu011f.pdf

    RESET_IN 引脚是否可以发生此"关闭请求"?

    这是否意味着 RESET_IN 引脚可以触发断电序列?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kuramochi-San、

     我刚才选中了"表5-10。 "Off"请求"、"reset_in" 引脚的"Off Request"不 可屏蔽、"SWOFF_DLY"对于 所有请求都是相同的。 当配置为特定值(0、1、2或4s)时、它将应用于所有关闭请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲尔-圣、

    感谢你的答复。

    总之、RESET_IN 引脚是否可以触发断电序列?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    是的、您回答正确。 RESET_IN 可用于关闭器件电源。 唯一不执行断电序列的关闭请求是 VSYS_LO (欠压锁定)、其中所有电源轨将同时关断。

    谢谢、

    纳斯塔莎