This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28634:48V 系统中的问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878763/webench-tools-ucc28634-issues-in-48v-system

器件型号:UCC28634

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

我们使用的是 UCC28634d 交流/直流输入:85V-265、输出:48V、1A。

请查找随附的文件。

请向我们发送 所有 e2e.ti.com/.../Transformer_5F00_328uH-AC_2D00_DC.docx3绕组的变压器绕组方向。

谢谢、此致

Gangadhar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看您从 Webench 工具发送的文档。   它们为您提供了变压器、AWG、匝数、磁芯材料、绕组的峰值电流和 RMS 电流的原理图。  它们还包括绕组的绕组方向。  根据这些信息、应该可以选择变压器磁芯和绕线槽、并为您自己的变压器缠绕。  

    另一种选择是将信息发送给 Wurth、Renco 或 GCI 等磁力公司、为您制造变压器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    e2e.ti.com/.../Webench-Transformer-Report.docxThere原理图中的变压器图与 变压器报告中的图之间的差异。

    请确认。

    谢谢、此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8360.Webench-Transformer-Report.docx

    请查找所附文件。

    此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个反激式转换器。  Webench 在变压器的数据表中提供了极性。

    您只需在 原理图中使用正确的极性连接它们即可。

    辅助绕组和次级绕组应与初级绕组方向相反。   

    我查看了变压器的示意图、您可以将其放入原理图中而无需交叉线缆。  所有点都将改变面、这应该仍然有效。

    我还建议在变压器构建后测试其极性、以确保其方向正确。

    此致、