This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92660:确认使用 ladj

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880550/tps92660-confirm-the-usage-of-ladj

器件型号:TPS92660

至于使用 LDIJ、PWM 信号需要由 RC 进行滤波、并整形为下图所示的三角波输入、对吧? 而不是直接输入 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    否、图片显示了在 SADJ/LADJ 引脚上施加模拟输入电压时发生的情况。

    一旦存在介于0.1V 和2.5V 之间的模拟电压、就会将其与内部500Hz 三角电压进行比较。

    然后、信号将成为具有相应占空比的500Hz PWM 信号、例如、1V 在内部转换为500Hz 40%占空比 PWM 信号、而 PWM 调暗相应的 LED 灯串。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以输入直流信号还是 PWM 信号来控制 LDIJ 引脚上的 LED 电流 ? 数据表中将其指示为模拟或 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    您可以执行直流信号或 PWM 信号。

    如果您执行直流信号、请确保电压电平介于0.1V 至2.5V 之间

    如果您执行 PWM 信号、请确保"0"电压< 0.1V、"1"电压> 2.7V