This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:将 UC3843/45替换为 UCC28C43/45

Guru**** 2537780 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878645/ucc28c43-replace-uc3843-45-with-ucc28c43-45

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:UC3843

您好!

请检查原理图、我已上传为 PDF。 当我将此原理图与 UC3843/45一起使用时、我可以毫无问题地获得55V、1.2A 输出。 我在 TI 看到过一些文章、要使用增强版 IC UCCX8C4X 直接更改 UC3843

我已经尝试过几次、但无法找到问题所在。 当交流能量到达电路中时、它工作1秒、并且可以在万用表上读取55V 电压、1秒后、电路不工作。 我检查电路上的元件 、IC 和 MOSFET 是否损坏。  

我使用18V 齐纳 VDD 接地、通常我测量的是17V。  

我想再次说、我将这个原理图与 UC3843/45一起使用没有任何问题、但不能与 UCC28C43/45一起使用。 最后、我在 Webench 电源设计器上创建了原理图、并根据原理图更改了元件、但结果相同。

请帮助我解决该问题。  

最后一个问题、我是否应该用 UCC28C43更改 UC3843? 我的电源有哪些优势?  

非常感谢

e2e.ti.com/.../1805.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的原理图进行了快速检查、我认为我看到了问题可能是什么。

    您需要在 FET 的栅极至源极之间连接一个10k 电阻器、标记为???? Q1

    UC3843驱动器输出 引脚为双极。  这 往往会从 Q1的栅极拉取电流、并在输出为低电平时将其保持关断

    UCC28C43输出引脚为 CMOS、泄漏电流较低。
    这意味着您需要使用其他方法对 Q1栅极上的任何电压进行放电。

    因此、我建议您将10k 格式的栅极放置到源极。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供的宝贵答案。 我将尽快尝试、并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我曾尝试但没有工作。 MOSFET 未损坏、但 IC 已死。 顺便说一下、当我检查 UCx384x 和 UCCx8C4x 的数据表时、典型应用是相同的%100。  

    能量到达电路后、IC 正常工作、可从输出中获取大约1-2秒的电压。 在该持续时间之后、IC 不工作。

    这真的很有趣。  

    顺便说一下、您是否建议使用 UCCx8C4x 而不是 UCx384x? 有什么优点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    uC 器件为双极器件、UCC 器件为 CMOS。 这就是这两个器件之间的差异。

    如果没有任何示波器波形显示开关行为、则很难知道发生了什么情况。

    我看不到原理图中有什么不寻常的东西。

    也许可以尝试使用16V 齐纳二极管、并确保 VDD 上的去耦电容器靠近引脚。

    您应该尝试更换 MOSFET、IC 和电流感应电阻器 R10。

    如果电源出现故障、则所有这些部件都可能存在故障。

    不幸的是,我再也没有想法了

    希望这对您有所帮助

    此致

    John