This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:铅酸电池充电

Guru**** 2796795 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879441/bq25703a-lead-acid-battery-charging

器件型号:BQ25703A

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户目前正在 BQ25703A 上工作。 它们已将 BQ25703A 用于锂离子电池充电。 他们现在希望将其用于为铅酸电池充电。

他们应该在硬件和软件方面考虑哪些因素? 是否有任何指导原则?

感谢您的一贯支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    BQ25703A 充电曲线可由主机控制器完全调节/编程。 器件自动处理的唯一系统配置是 CC 和 CV 模式之间的转换。 除此之外、充电调节阈值、最大充电电流和充电电流曲线均可由主机调节。

    对于铅酸电池、有两种常见的充电方法。 第一个是低电流 CC-CV 充电曲线、它为通常称为浮动电压的电压充电。 另一种常见的方法是让低电流 CC 充电至高于浮动电压的"吸收电压"、一旦达到该电压、转换至浮动电压、使电池无限期充电至该电平。  

    同样、您必须在主机中实现该功能、但它主要是充电器的 I2C 命令的序列/流程图。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答。

    因此、更改将仅在主机控制器上进行、而用于锂离子电池的硬件可用于铅酸电池。 是这样吗?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    没错。 如果您查看铅酸与锂离子电池的充电曲线、主要区别是(可选)吸收电压和预充电电流(无论如何、这必须由该充电器上的主机控制)以及终止电流(因为铅酸不会终止充电并保持在浮动电压)。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您的解释。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    美好的一天!

    仅为了澄清一下、当您说低电流 CC-CV 和低电流 CC 充电曲线时、该低电流有多低? 我的客户正在将12V、75AH 电池用于太阳能应用。

    期待您的回应。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    这取决于您的电池制造商的规格。 铅酸电池的电压通常约为0.2C、75AHr 电池的电流约为15A。 但是、我建议使用该电池的数据表进行验证。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您提供此信息。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Franz。  

    如果我已经回答了您的所有问题、我将关闭此主题。

    如果您有任何新问题、请随时发布新主题。

    此致、

    Joel H