This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:LS 引脚尖峰

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880965/ucc39002-ls-pin-spike

器件型号:UCC39002

大家好、

使用 UCC39002查找在 LS 引脚上检测到的电压浪涌、电流测试中未发生损坏、请帮助确认 LS 引脚是否能够承受此类电压。

LS 引脚可承受的最大电压和电流是多少? 下面的图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    LS 是直流信号、其上不应有尖峰。

    如果出现尖峰、则是因为布局不良或其他一些电路设计问题。
    这至少会导致电流共享不良或 UCC39002被破坏。
    解决问题的方法是通过了解发生这种情况的原因来消除尖峰并进行所有 必要的更正。

    Ls 的绝对最大额定值是 VDD 的值。
    这是一个直流额定值、UCC39002没有针对 LS 的浪涌额定值的特性值。

    为了实现可靠的电路运行、应消除此尖峰。

    此致

    John