主题中讨论的其他器件: TPS61291
您好!
我们有一个适用于此升压稳压器的评估套件、TPS610993在3.2V 和1MEG 欧姆负载下似乎消耗6uA 电流。 这是正常的吗? 我们期望消耗低得多-最多约2uA。 我们的行为是否有问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Minqiu、
感谢你的答复。
是的、我们确实使用了官方的 TI TPS61099 EVM。 实际上、我们已将该稳压器用于 PCB 原型、在看到高电流使用后、我们决定获取 EVM、两个上的电流似乎相同。
根据您的公式、输入电流应约 为3.2*(3E-6)/3 /0.9 = 3.5uA、我的计算是否正确? 此稳压器在2.7V 电压下的效率显示为>90%。
谢谢!
瓦伦蒂纳斯
您好、Minqiu、
感谢您的解释。 我们还测试了 TPS61099EVM 与 TPS61291EVM 的效率、结果如下:
TPS610993:
1.9V (1.81V)@ 175mA IN、2.967V OUT @ 98.9mA -> 92.4%效率
2.3V (2.23V)@ 140mA IN、2.968V OUT @ 98.9mA -> 94.2%效率
2.7V (2.64V)@ 116mA IN、2.970V OUT @ 99.0mA -> 96.1%效率
3.0V (2.94V)@ 124mA IN、2.970V OUT @ 99.0mA -> 80.5%效率
3.1V (3.04V)@ 123mA IN、2.970V OUT @ 99.0mA -> 78.6%效率
3.3V (3.23V)@ 122mA IN、2.970V OUT @ 99.0mA -> 74.6%效率
TPS61291:
1.9V (1.82V)@ 180mA IN、3.013V OUT @ 100mA -> 91.8%效率
2.3V (2.24V)@ 144mA IN、3.020V OUT @ 101mA -> 94.4%效率
2.7V (2.66V)@ 120mA IN、3.025V OUT @ 101mA -> 96.0%效率
3.0V (2.96V)@ 106mA IN、3.025V OUT @ 101mA -> 97.5%效率
3.1V (3.06V)@ 103mA IN、3.038V OUT @ 101mA -> 97.5%效率
3.3V (3.26V)@ 105mA IN、3.150V OUT @ 105mA -> 96.8%的效率
我们也是 TPS61291旁路功能的粉丝、因此我们可能会在下一个原型中切换到该稳压器。 您认为这是个好主意吗? 我们正在使用 CR2450电池、因此3V 效率确实符合我们的利益、并且该稳压器的性能似乎远远超过我们的要求。
顺便说一下-该电感器是否足以满足 TPS61291要求? PN: MAK2016T3R3M。 它是1.6mm x 2mm 封装中最便宜的可用选项、因此我很想使用它。
谢谢!
您好、Minqiu、
我们的 Vin 外壳是 CR2450电池、因此它通常在3V 至3.3V 的范围内工作、因此效率对我们来说非常重要。 这就是我们切换到 TPS61291的原因。 我们还喜欢旁路功能。
对于电感器-我看到的最大问题是 Rdc、这在我选择的电感器中稍高(典型值210m Ω) 然而、我们已经完成了一些测量、并且电感器电阻增加100mR、效率仅降低了1%、因此我们可以接受这一点、以便能够使用更小的尺寸和更便宜的模型。
瓦伦蒂纳斯