This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:内部 MOSFET 漏源电容

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880250/tps25982-internal-mosfet-drain-to-source-capacitance

器件型号:TPS25982

您好!

我们正在考虑在新设计中使用 TPS25982。

您能否告诉我们内部 MOSFET 的漏源电容是多少?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

    感谢您考虑使用 TPS25982。 什么是应用用例?  此外、您还能帮助您了解漏源电容为何很重要。 ?

    我将与团队进行核实、并在几天内告知您。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    该器件将作为测试和测量系统的输出。  在高阻抗状态下、我们不需要太多的容性负载。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

    对于 FET、输出电容= 500pF (典型值)且 Css = 20pF (典型值)

    希望这对您有所帮助。

    BR、Rakesh