This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:输出电容器的可闻噪声

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880839/tps61196-audible-noise-for-output-cap

器件型号:TPS61196

尊敬的先生:

输入电压:10V ~ 14.4V

输出电压:72V、70mA

SW 频率:200kHz

调光软件频率:20kHz

输出电容器存在可闻噪声。 当 SW 频率从200kHz 更改为800kHz 时。 可闻噪声小于200kHz。

您能给我提供有关随附原理图的建议吗?

e2e.ti.com/.../1.-LCD_5F00_Main.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

      对于这种高电流和高输出电压应用、尤其是对于 PWM 调光、您需要添加电解电容器以实现高输出电压纹波。

    此致

    肖恩