This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:关于软启动与放大器;电流限制

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880782/tps5450-about-soft-start-current-limit

器件型号:TPS5450

尊敬的 TI 成员:

由于负载类型、我有时需要较大的浪涌电流。 目前,我的设计在 Cout 中添加了更多电容器(560uF x 2个或560uF x 4个)。 问题出在这里:电路有时会在上电时、即使在空载条件下也会触发断续模式。  除减少 Cout 之外、还有其他修复建议吗?

谢谢你

输入电压:27V、输出电压:可编程1~20V、输出电流最大值:5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许您可以尝试在反馈点之后、在这些大电容器之前添加一个电感器、以使启动电流平滑。 谢谢。