This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:外部器件选择

Guru**** 2826815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880441/tps61322-external-parts-selection

器件型号:TPS61322

大家好、

我的客户对 TPS61322A 感兴趣。 您能否支持外部器件选择?

条件

输入电压:3.3V

输出电压:5V

输出电流:200mA (最大值)

输出电容器

客户希望使用 GRM21BB31H475ME51或 GRM21BR61C226ME44。 您能否告诉我5V 输出需要多大的有效电容?  

GRM21BB31H475ME51 :5V 直流偏置时的有效电容为3.64uF

https://psearch.jp.murata.com/capacitor/product/GRM21BB31H475ME51%23.html

GRM21BR61C226ME44。 : 5V 直流偏置时的有效电容为9.883uF

https://psearch.jp.murata.com/capacitor/product/GRM21BR61C226ME44%23.html

电感器

Webench 建议在上述条件下使用2.2uH。 另一方面、d/s 中的表.6也建议4.7uH。 哪一个更适合上述条件? 如果客户想要更低的纹波电流、我应该建议4.7uH 吗?

DFE252012F-2R2M: https://psearch.jp.murata.com/inductor/product/DFE252012F-2R2M%23.html

DFE252012P-4R7M#: https://psearch.en.murata.com/inductor/product/DFE252012P-4R7M%23.html

外部二极管(SW 和 Vout 之间)

5V/200mA 是否需要外部二极管?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好:

    感谢您的联系。

    建议使用4.7uH。 请确保 Cout 效率值大于10uF。  因此、GRM21BR61C226ME44和另一个小电容即可正常工作。

    对于5V/200mA、无需使用外部二极管。