This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:能否查看 TPS65265和 LM26480-Q1的原理图?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480-Q1, TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880796/tps65265-could-you-review-schematic-of-tps65265-and-lm26480-q1

器件型号:TPS65265
主题中讨论的其他器件:LM26480-Q1

尊敬的先生:

您能否查看随附 的 TPS65265和 LM26480-Q1文件。

e2e.ti.com/.../power_2D00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    对于 TPS65265器件、请查看以下评论:

    建议在 PVIN 和 GND 之间添加一个1uF 或0.1uF 电容。 并将电容器尽可能靠近 PVIN ON 布局放置。

    2.对于 Buck1和2、4.7uH 电感(L6和 L7)适合您的应用。

    3.将 R63和 R64更改为6.8K、将 R65更改为10K。

    EN 引脚 的绝对最大额定值电压为7V。 但在您的 SCH 中,EN 引脚电压为2/3*12V=8V,这是不可接受的。 您可以更改 R81=20K、R86=10K。

    5. C89=10nF 正常。

    对于 LM26480-Q1、您应该仅提交一个包含 LM26480-Q1的新主题、默认应用工程师将为您提供支持。  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时支持。