This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:关于 FDK 针对车载备用电池应用的建议充电程序

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878189/bq24105-q1-about-fdk-recommend-charging-procedure-for-back-up-batteries-in-vehicle-applications

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我的客户对 新车备用电池应用的 FDK 建议充电程序有一些疑问

根据电池电压、有三种不同的充电程序。

即使不使用外部 MCU、BQ24105-Q1也会自行决定使用哪种充电程序?

 

请告诉我健康检查的内容。

此外,它还显示“如果客户需要”,如何设置是否存在健康检查?

 

客户知道、计时器充电方法在预定时间内以恒定电流充电。

充电期间是否未检查电池电压?

即使已充满电,它是否会继续充电,直到设定的时间到期?

 

4.如果在定时器充电过程中出现温度异常或发动机熄火,充电会中途停止,充电会重新开始,定时器是否会复位?

或者计时器是从上次计时开始计数吗?

  

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    关于1、否、BQ24105-Q1只能根据电池电压和终止电流终止。  它需要 MCU 和软件来决定何时终止。

    关于2、我建议咨询电池供应商以获得健康电池的阻抗截止值。

    关于3、镍氢电池电压随温度变化。 在不同的温度下、完全充电电压是不同的。 下面应用手册中的图5显示了这一点。

    关于4、当 TS 引脚检测到温度故障时、充电暂停、但安全计时器不会复位。

    http://www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、

    高志林